EIO0000005606.01

Reloj

Precisión de RTC

Desviación de ±60 segundos por mes (a 25 °C [77 °F] y con la alimentación apagada).

Respaldo de datos del reloj

Batería de litio metálico (batería primaria, reemplazable)
Vida útil de la batería: 5 años (aproximadamente)

Las variaciones en las condiciones de operación y la vida útil de la batería pueden causar desviaciones del reloj de +300 y -300 segundos por mes. Si utiliza este producto en un sistema donde la sincronización es fundamental, ajuste el reloj regularmente.

Si la batería se agota o se retira, los datos del reloj se perderán. Para sustituir la batería, consulte Sustitución de la batería.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.