EIO0000004134_02

集成到终端使用产品的注意事项

此产品的显示模块适合在 IP65F、UL 50/50E 、类型 1、类型 4X(仅在室内使用)、类型 12和类型 13 机柜。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

  • 此产品的背后模块未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

  • 此设备是开放式设备,应安装到与环境相应的机柜中。安装在只有使用工具才能访问设备的机柜中。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

  • 本产品不适合在户外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。

  • 安装和操作显示模块时使其前面板朝外。

注: IP65F 不是 UL 认证的一部分。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?