EIO0000004134_02

有效性说明

该文档对本产品有效。

本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。要在线访问此信息,请转到Schneider Electric主页
www.se.com

本手册中提供的特性应该与在线内容相同。依据我们的持续改进政策、我们将不断修订内容、使其更加清楚明了、更具准确性。如果您发现文档和在线信息之间存在差异、请使用在线信息作为您的参考。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?