Ausiliario di segnalazione OF+SD24
Panoramica
L'ausiliario di segnalazione OF+SD24 viene utilizzato per identificare lo stato (OF) e lo stato di sgancio in caso di guasto (SD) dei seguenti interruttori e dispositivi di dispersione differenziali:
-
Interruttore C60
-
Interruttore C120
-
Interruttore DPN
-
Interruttore differenziale DPN Vigi
-
Interruttore differenziale ID
-
Interruttore miniaturizzato C60H-DC
-
Interruttore-sezionatore SW60-DC
-
Interruttore miniaturizzato C60PV-DC
-
Interruttore-sezionatore C60NA-DC
-
Interruttore-sezionatore C120NA-DC
Le informazioni su Modbus riportate nella tabella seguente fanno riferimento a un ausiliario OF+SD24 collegato al canale 1.
Descrizione |
Indirizzo(1) |
Tipo |
Azione |
Valori e significati |
---|---|---|---|---|
Stato |
||||
Stato OF |
0x3778 |
BITMAP |
L |
bit 0 = 0: interruttore aperto bit 0 = 1: interruttore chiuso |
Stato SD |
0x3778 |
BITMAP |
L |
bit 1 = 0: dispositivo sganciato (presenza di un guasto) bit 1 = 1: dispositivo non sganciato |
Contatori |
||||
Numero di cicli di apertura/chiusura dell'interruttore |
0x3784 |
UINT32 |
L/S |
– |
Numero di sganci |
0x3786 |
UINT32 |
L/S |
– |
Tempo di funzionamento del carico |
0x3788 |
UINT32 |
L/S |
in ore |
(1) Per indirizzare i registri del canale N (1≤ N ≤ 11), aggiungere 40 × (N - 1) ai registri del canale 1. |