DOCA0302IT-04

Contatto di segnalazione basso livello a potenziale zero

Panoramica

Un contatto di segnalazione di tipo basso livello (NO o NC) può essere collegato all'ingresso I1 o I2 di un canale di I/O Smart Link.

NOTA: un singolo canale di I/O Smart Link può utilizzare due contatti di segnalazione, un contatto sull'ingresso I1 e un contatto sull'ingresso I2.

Cablaggio

Un contatto di segnalazione può essere collegato con un cavo A9XCAU06 o A9XCAC01 precablato: connettore stampato (lato I/O Smart Link) e con i cinque fili (lato contatto di segnalazione).

NOTA:
  • @updatedD8
    È possibile collegare un massimo di un filo in ogni morsetto del connettore Ti24 (A9XC2412).

  • Non collegare un filo con capocorda in ognuno dei morsetti del connettore Ti24.

Esempio di collegamento

I contatti OF e SD di un interruttore NSX potrebbero essere collegati direttamente a I/O Smart Link.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?