Dispositivi Acti 9 senza interfaccia Ti24
Descrizione
La tabella seguente contiene un elenco dei dispositivi collegabili a I/O Smart Link:
Definizione |
Riferimento commerciale |
Descrizione |
---|---|---|
iEM2000T |
A9MEM2000T |
Contatore di energia monofase senza display |
iEM3110 |
A9MEM3110 |
Contatore di energia trifase con display |
iEM3155 |
A9MEM3155 |
Contatore di energia trifase con display |
iEM3210 |
A9MEM3210 |
Contatore di energia trifase con display |
iEM3255 |
A9MEM3255 |
Contatore di energia trifase con display |
iPRD (Tipo 2) |
A9L••••1 |
Scaricatori di sovratensione estraibili con contatto di segnalazione remota iPRD65r/iPRD40r/iPRD20r/iPRD8r |
iPRD 40r PV (Tipo 2) |
A9L40271 A9L40281 |
Scaricatori di sovratensione escludibili con contatto di segnalazione remota |
iPRF1 12.5r (Tipo 1 + Tipo 2; Tipo B+C) |
A9L16632 A9L16633 A9L16634 |
Scaricatori di sovratensione monoblocco con contatto di segnalazione remota |
PRD1 25r (Tipo 1 + Tipo 2) |
16329 16330 16331 16332 |
Scaricatori di sovratensione escludibili con contatto di segnalazione remota |
PRD1 Master (Tipo 1) |
16360 16361 16362 16363 |
Scaricatori di sovratensione estraibili con contatto di segnalazione remota |
iQuick PRD (Tipo 2) |
A9L16292 A9L16293 A9L16294 A9L16295 A9L16296 A9L16297 A9L16298 A9L16299 A9L16300 |
Scaricatori di sovratensione estraibili con contatto di segnalazione remota e MCB backup integrato |
-
questi dispositivi possono essere collegati con un cavo precablato A9XCAU06 o A9XCAC01: connettore stampato (lato Smart Link) e con cinque fili (lato dispositivo).
-
Quando si collegano i contatti di segnalazione OF/SD a I/O Smart Link, utilizzare solo contatti di segnalazione OF/SD con basso livello.
La tabella descrive i prodotti che richiedono un relè di interfaccia basso livello per collegarsi a I/O Smart Link:
Definizione |
Descrizione |
---|---|
IH, IHP |
Interruttori orari con relè basso livello tipo RBN o equivalente |
IC |
Interruttori crepuscolari con relè basso livello tipo RBN o equivalente |
TH, THP |
Termostati con relè basso livello tipo RBN o equivalente |
Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni tecniche di www.se.com.