Riepilogo dei canali da 1 a 11
Stato
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0078 |
121 |
1 |
L |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 100-4 |
Stato elettrico sull'ingresso 1 di tutti i canali(1). |
0x0079 |
122 |
1 |
L |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 100-4 |
Stato elettrico sull'ingresso 2 di tutti i canali(1). |
(1) Con assegnazione bit:
Ogni bit fornisce il livello elettrico dell'ingresso 1 e 2:
|
Comandi
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0082 |
131 |
1 |
L/S |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Comando di apertura per prodotto Acti 9(1). |
0x0083 |
132 |
1 |
L/S |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Comando di chiusura per prodotto Acti 9(1). |
0x0084 |
133 |
1 |
L/S |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Comando di disattivazione per prodotto non nella gamma Acti 9(1). |
0x0085 |
134 |
1 |
L/S |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Comando di attivazione per prodotto non nella gamma Acti 9(1). |
(1) Con assegnazione bit:
|
-
Ogni bit corrisponde a un comando di apertura o di chiusura relativo alla funzione di registro (attivata quando il bit è a 1).
-
È possibile controllare più canali contemporaneamente.
-
Il dispositivo I/O Smart Link azzera il bit quando viene considerato il comando (a meno che nessun prodotto sia collegato al canale).
-
Se i bit 0 e 1 sono impostati a 1, non vi è alcun effetto sul sistema.
Indicatori di potenza o portata
Canali |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Ingresso I1 |
14001 |
14003 |
14005 |
14007 |
14009 |
14011 |
14013 |
14015 |
14017 |
14019 |
14021 |
Ingresso I2 |
14023 |
14025 |
14027 |
14029 |
14031 |
14033 |
14035 |
14037 |
14039 |
14041 |
14043 |
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x36B0 |
14001 |
2 |
L |
X1 |
D |
Float32 |
0 |
N |
03, 100-4 |
Indicatore di potenza o portata per il canale 1/ingresso 1. |
Le caratteristiche del registro degli indicatori di potenza o portata sono le seguenti:
-
Quando il contatore di impulsi (l'unità di misura dipende dal dispositivo collegato: energia, gas, acqua, ad esempio) è collegato all'ingresso 1 o 2 del canale 1, il registro contiene il valore della portata, calcolato come segue:
-
(3600 x peso dell'impulso)/t, che rappresenta il tempo in secondi tra due impulsi. Il risultato è espresso per un'ora.
-
-
Il peso dell'impulso ha un valore predefinito di 10 ed è configurabile con il comando Modbus.
Esempio: questo registro indica la potenza attiva tra gli ultimi due impulsi se un dispositivo iEM2000T è collegato al canale 1/ingresso 1 (peso dell’impulso = 10 Wh).
Questo registro viene azzerato:
-
dopo una durata d = 3 x t (in cui t indica il tempo tra i due ultimi impulsi); se 3 x t è inferiore a 5 secondi, la durata d è pari a 5 secondi
-
dopo 24 ore senza impulsi
-
dopo una perdita di tensione di ingresso/uscita 24 V cc.
L'accuratezza dell'indicazione di potenza o portata è del:
-
5% se la frequenza degli impulsi è inferiore o uguale a 5 Hertz
-
17% se la frequenza degli impulsi è uguale alla frequenza massima di 17 Hertz
Contatori di consumo
I contatori di consumo in questa tabella Modbus indicano il consumo dei contatori collegati a ciascun canale I/O Smart Link (da 1 a 11).
Il valore del consumo (associato a un canale) viene ottenuto moltiplicando il numero di impulsi (ricevuti dall'ingresso I1 o dall'ingresso I2) per il peso dell'impulso.
Canali |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Ingresso I1 |
14051 |
14053 |
14055 |
14057 |
14059 |
14061 |
14063 |
14065 |
14067 |
14069 |
14071 |
Ingresso I2 |
14073 |
14075 |
14077 |
14079 |
14081 |
14083 |
14085 |
14087 |
14089 |
14091 |
14093 |
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
X |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x36E2 |
14051 |
2 |
L |
X1 |
UINT32 |
0 |
A |
03, 100-4 |
Contatore di consumo sul canale 1/ingresso I1. |
-
I numeri di impulsi degli ingressi I1 e I2 di ogni canale (da 1 a 11) sono disponibili nei registri da 14212 (canale 1) a 14614 (canale 11). Il numero di impulsi può essere predefinito scrivendo nel registro del contatore di impulsi. Per ulteriori informazioni, vedere Contatori dei numeri di manovre.
-
I pesi degli impulsi degli ingressi I1 e I2 di ogni canale (da 1 a 11) sono disponibili e regolabili nei registri da 14230 (canale 1) a 14631 (canale 11). Il peso dell'impulso ha un valore predefinito di 10. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni del peso dell'impulso (contatori).
-
L’unità dei valori del contatore di consumo saranno uguali a quelle dell'unità di uscita impulsi del dispositivo finale.
Contatori dei numeri di manovre
Canali |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Ingresso I1 |
14101 |
14103 |
14105 |
14107 |
14109 |
14111 |
14113 |
14115 |
14117 |
14119 |
14121 |
Ingresso I2 |
14123 |
14125 |
14127 |
14129 |
14131 |
14133 |
14135 |
14137 |
14139 |
14141 |
14143 |
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
X |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3714 |
14101 |
2 |
L/S |
X1 |
UINT32 |
0 |
A |
03, 16, 100-4 |
Contatore dei numeri di manovre per il canale 1/ingresso 1: passa dallo stato 1 allo stato 0. |
Contatori delle ore di funzionamento
Canali |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Ingresso I1 |
14145 |
14147 |
14149 |
14151 |
14153 |
14155 |
14157 |
14159 |
14161 |
14163 |
14165 |
Indirizzo |
Registro |
N. |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Valore predefinito |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3740 |
14145 |
2 |
L/S |
X1 |
h |
UINT32 |
0 |
A |
03, 16, 100-4 |
Contatore delle ore di funzionamento per il canale 1/ingresso 1. Il conteggio inizia quando si attiva l'ingresso. |