Contatore con uscita a impulsi
Panoramica
Lo standard CEI 62053-31 si applica ai seguenti contatori:
-
iEM2000T
-
iEM3110
-
iEM3155
-
iEM3210
-
iEM3255
-
iEM3355
-
Contatore con uscita a impulsi
Il contatore dispone di un'uscita a impulsi.
Le informazioni Modbus riportate nella tabella seguente fanno riferimento a un contatore collegato al canale 1.
Lo stesso canale (interfaccia Ti24) sul I/O Smart Link può utilizzare due contatori:
-
un contatore collegato all'ingresso I1
-
un contatore collegato all'ingresso I2
Descrizione |
Indirizzo(1) |
N. di registri |
Tipo |
Azione |
Valori e significati |
---|---|---|---|---|---|
Stato |
|||||
Uscita a impulsi (contatore 1) |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
L |
bit 0 |
Uscita a impulsi (contatore 2) |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
L |
bit 1 |
Contatori |
|||||
Indicatore di potenza o portata (contatore 1) |
0x377C |
2 |
Float32 |
L |
(2) |
Indicatore di potenza o portata (contatore 2) |
0x377E |
2 |
Float32 |
L |
(2) |
Contatore di consumo (contatore 1) |
0x3780 |
2 |
UINT32 |
L |
(3) |
Contatore di consumo (contatore 2) |
0x3782 |
2 |
UINT32 |
L |
(3) |
Impostazioni |
|||||
Peso dell'impulso (contatore 1) |
0x3796 |
1 |
UINT |
L/S |
(2) |
Peso dell'impulso (contatore 2) |
0x3797 |
1 |
UINT |
L/S |
(2) |
(1) Per indirizzare i registri del canale N (1≤ N ≤ 11), aggiungere 40 × (N - 1) ai registri del canale 1. (2) Il registro contiene il valore della portata.
(3) Il valore del consumo (associato a un canale) si ottiene moltiplicando il numero di impulsi (ricevuti dagli ingressi I1 e I2 di questo canale) per il peso dell'impulso. |