DOCA0302IT-04

Collegamento diretto all'uscita

Panoramica

Un dispositivo di segnalazione o un ingresso PLC può essere collegato direttamente all'uscita (Q) di un canale di I/O Smart Link.

Il dispositivo collegato deve avere le seguenti caratteristiche:

  • alimentazione 24 V cc

  • consumi inferiori a 100 mA

Cablaggio

Il cablaggio può essere eseguito con un cavo precablato A9XCAU06 o A9XCAC01: connettore stampato (lato I/O Smart Link) e con cinque fili (lato contattore).

NOTA:
  • @updatedD8
    È possibile collegare un massimo di un filo in ogni morsetto del connettore Ti24 (A9XC2412).

  • Non collegare un filo con capocorda in ognuno dei morsetti del connettore Ti24.

Esempio di collegamento

(1) Luce di segnalazione 24 Vcc

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?