DOCA0302IT-04

Ausiliario di segnalazione iOF+SD24

Panoramica

L'ausiliario di segnalazione iOF+SD24 viene utilizzato per identificare lo stato (OF) e lo stato di sgancio in caso di guasto (SD) dei seguenti dispositivi:

  • Interruttore iC60

  • Interruttore differenziale iID

  • Interruttore iC40

  • Interruttore iC40 XA

  • Interruttore iC40 ARC

  • Interruttore iCV40

  • Interruttore iCV40 XA

  • Interruttore iCV40 VigiARC

  • Interruttore differenziale iID40

  • Interruttore iDPN ARC

  • Interruttore iDPN Vigi

  • Interruttore iDPN VigiARC

  • Interruttore-sezionatore di sgancio remoto iSW-NA

Le informazioni su Modbus riportate nella tabella seguente fanno riferimento a un ausiliario iOF+SD24 collegato al canale 1.

Descrizione

Indirizzo(1)

N. di registri

Tipo

Azione

Valori e significati

Stato

Stato OF

0x3778

1

BITMAP

L

bit 0 = 0: interruttore aperto

bit 0 = 1: interruttore chiuso

Stato SD

0x3778

1

BITMAP

L

bit 1 = 0: dispositivo sganciato (presenza di un guasto)

bit 1 = 1: dispositivo non sganciato

Contatori

Numero di cicli di apertura/chiusura dell'interruttore

0x3784

2

UINT32

L/S

Numero di sganci

0x3786

2

UINT32

L/S

Tempo di funzionamento del carico

0x3788

2

UINT32

L/S

in ore

(1) Per indirizzare i registri del canale N (1≤ N ≤ 11), aggiungere 40 × (N - 1) ai registri del canale 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?