DOCA0302IT-04

Software EcoStruxure Power Commission

Panoramica

EcoStruxure Power Commission è uno strumento software completo che consente di configurare, testare e fornire report per i dispositivi smart nelle apparecchiature elettriche.

Il software EcoStruxure Power Commission offre una procedura di controllo rapida basata su un'interfaccia grafica molto intuitiva.

Questo software è in grado di operare con più dispositivi I/O Smart Link contemporaneamente. I vari dispositivi Acti 9 possono essere concatenati e collegati al computer tramite rete Smart Link Modbus e Panel Server. Il numero massimo di dispositivi I/O Smart Link collegabili per rete Modbus è 10. Il numero massimo di dispositivi server I/O Smart Link collegabili per rete Panel Server è otto. I dispositivi server possono includere I/O Smart Link.

Il software EcoStruxure Power Commission viene utilizzato per aggiornare il firmware I/O Smart Link. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di EcoStruxure Power Commission.

I/O Smart Link può essere aggiornato solo tramite interfaccia IFE Ethernet o Panel Server.

Quando viene avviato l'aggiornamento del firmware I/O Smart Link, il dispositivo I/O Smart Link deve trovarsi in una rete isolata insieme al gateway. Nessun altro client Modbus deve interrogare gli altri dispositivi Modbus connessi alla stessa rete.

Funzioni principali

Il software EcoStruxure Power Commission ha quattro funzioni principali:

  • Test dell'installazione

  • Generazione dei report dei test

  • Aggiornamento della versione firmware di I/O Smart Link

  • Configurazione dei dispositivi Acti 9 collegati a I/O Smart Link e ripristino della configurazione dei canali I/O Smart Link

Per effettuare il test dell'installazione, il software:

  • Esegue il test della rete di comunicazione (Modbus SL/Modbus TCP/IP).

  • Esegue il test della connessione e dello stato dei dispositivi elettrici collegati a I/O Smart Link.

Il software inoltre genera i seguenti report:

  • Elenco dei dispositivi testati (file .pdf e .xlsx)

  • Assegnazione canali I/O Smart Link (file .dxf)

Download e installazione del software EcoStruxure Power Commission

Per scaricare e installare il software EcoStruxure Power Commission, vedere DOCA0134EN EcoStruxure Power Commission - Guida di installazione.

Messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission

Per effettuare la messa in servizio di I/O Smart Link, vedere la Guida in linea di EcoStruxure Power Commission.

Aggiornamento del firmware con il software EcoStruxure Power Commission

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, vedere DOCA0303IT Nota di rilascio del firmware EcoStruxure Smartlink I/O.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?