Interruttore con comando integrato Acti 9 Reflex iC60 con interfaccia Ti24
Panoramica
L'interruttore con comando integrato Acti 9 Reflex iC60:
-
Deve avere un’interfaccia Ti24 (con codici prodotto A9C6••••).
-
Consente il comando del dispositivo attraverso l'ingresso Y3 della relativa interfaccia Ti24.
L'ingresso Y3 (24 Vcc) è comandabile da uno dei canali di I/O Smart Link
-
Può essere utilizzato per indicare lo stato del circuito di controllo (O/C) e dello stato dell'interruttore (auto/OFF).
Le informazioni su Modbus riportate nella tabella seguente fanno riferimento a un interruttore con comando integrato Acti 9 Reflex iC60 collegato al canale 1.
Descrizione |
Indirizzo(1) |
N. di registri |
Tipo |
Azione |
Valori e significati |
---|---|---|---|---|---|
Stato |
|||||
Stato O/C: stato aperto/chiuso |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
L |
bit 0 = 0: interruttore aperto bit 0 = 1: interruttore chiuso |
Stato auto/OFF: posizione della leva |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
L |
bit 1 = 0: leva in posizione OFF (dispositivo aperto) bit 1 = 1: leva in posizione alta: auto |
Comandi |
|||||
Attivazione del comando di apertura |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
L/S |
bit 0 = 1: attivazione del comando di apertura(2) |
Attivazione del comando di chiusura |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
L/S |
bit 1 = 1: attivazione del comando di chiusura(2) |
Contatori |
|||||
Numero di cicli di apertura/chiusura dell'interruttore |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
L/S |
– |
Numero di sganci |
0x3787 |
2 |
UINT32 |
L/S |
– |
Tempo di funzionamento del carico |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
L/S |
in ore |
(1) Per indirizzare i registri del canale N (1≤ N ≤ 11), aggiungere 40 × (N - 1) ai registri del canale 1. (2) Il dispositivo I/O Smart Link azzera il bit quando viene considerato il comando (a meno che nessun prodotto sia collegato al canale). Se i bit 0 e 1 dell'indirizzo 14201 vengono attivati contemporaneamente, il dispositivo I/O Smart Link non esegue alcuna azione. |