DOCA0302IT-04

Contatto di segnalazione standard a potenziale zero

Panoramica

Un contatto di segnalazione standard (NO o NC) può essere collegato all'ingresso I1 o I2 di un canale di I/O Smart Link.

NOTA: un singolo canale di I/O Smart Link può utilizzare due contatti di segnalazione, un contatto sull'ingresso I1 e un contatto sull'ingresso I2. Lo schema elettrico deve essere indiretto tra I/O Smart Link e questo dispositivo: è necessario installare un relè di basso livello tra il contatto di questo dispositivo e I/O Smart Link.

Cablaggio

Un contatto di segnalazione può essere collegato con un cavo A9XCAU06 o A9XCAC01 precablato: connettore stampato (lato I/O Smart Link) e con i cinque fili (lato contatto di segnalazione).

NOTA:
  • @updatedD8
    È possibile collegare un massimo di un filo in ogni morsetto del connettore Ti24 (A9XC2412).

  • Non collegare un filo con capocorda in ognuno dei morsetti del connettore Ti24.

Esempio di collegamento

(1) Interruttore NG125: contatti ausiliari OF+SD con una corrente minima di 100 mA

(2) Relè iRBN per segnale OF

(3) Relè iRBN per segnale SD

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?