DOCA0302IT-04

Ausiliario iATL24 per relè a impulsi iTL

Panoramica

L’ausiliario iATL24:

  • consente il controllo e la segnalazione di un relè a impulsi iTL da 230 Vca da I/O Smart Link con segnali 24 Vcc (Y3),

  • consente il controllo tramite segnale a impulsi (Y2),

  • consente di conoscere lo stato del relè a impulsi (stato O/C, aperto/chiuso).

Le informazioni su Modbus riportate nella tabella seguente fanno riferimento a un ausiliario iATL24 collegato al canale 1.

Descrizione

Indirizzo(1)

N. di registri

Tipo

Azione

Valori e significati

Stato

Stato O/C: stato aperto/chiuso

0x3778

1

BITMAP

L

bit 0 = 0: relè a impulsi aperto

bit 0 = 1: relè a impulsi chiuso

Presenza dispositivo

0x3778

1

BITMAP

L

bit 1 = 0: errore di connessione o nessun dispositivo collegato

bit 1 = 1: dispositivo collegato

Comandi

Apertura del contatto del relè a impulsi

0x3779

1

BITMAP

L/S

bit 0 = 1: Apertura del contatto del relè a impulsi(2)

Chiusura del contatto del relè a impulsi

0x3779

1

BITMAP

L/S

bit 1 = 1: Chiusura del contatto del relè a impulsi(2)

Contatori

Numero di cicli di apertura/chiusura del relè a impulsi

0x3784

2

UINT32

L/S

Tempo di funzionamento del carico

0x3788

2

UINT32

L/S

in ore

(1) Per indirizzare i registri del canale N (1≤ N ≤ 11), aggiungere 40 × (N - 1) ai registri del canale 1.

(2) Il dispositivo I/O Smart Link azzera il bit quando viene considerato il comando (a meno che nessun prodotto sia collegato al canale). Se i bit 0 e 1 dell'indirizzo 14201 vengono attivati contemporaneamente, il dispositivo I/O Smart Link non esegue alcuna azione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?