DOCA0302IT-04

Scaricatori di sovratensioni

Panoramica

Gli scaricatori di sovratensione Acti 9 possono essere collegati a I/O Smart Link:

  • Il contatto di trasferimento remoto (contatto di segnalazione: NO) di uno scaricatore di sovratensione Acti 9 può essere collegato all'ingresso I1 o I2 di un canale I/O Smart Link.

  • Il contatto di segnalazione di guasto-sgancio SD (contatto di segnalazione: NC) dell'interruttore associato a uno scaricatore di sovratensione Acti 9 può essere collegato all'ingresso I1 o I2 di un canale di I/O Smart Link.

NOTA: Un singolo canale di I/O Smart Link può utilizzare due contatti di segnalazione, un contatto sull'ingresso I1 e un contatto sull'ingresso I2.

Cablaggio

Un contatto di segnalazione può essere collegato con un cavo A9XCAU06 o A9XCAC01 precablato: connettore stampato (lato I/O Smart Link) e con i cinque fili (lato contatto di segnalazione).

Il cablaggio seguente è dedicato agli scaricatori di sovratensione:

  • iPRD (con codice prodotto che termina con 1)

  • iPRD DC

  • iQuick PRD

  • iQuick PF (con ausiliario remoto)

  • iPRF1 12.5r

  • PRD1 25r e PRD1 35r

  • PRD1 Master

NOTA:
  • @updatedD8
    È possibile collegare un massimo di un filo in ogni morsetto del connettore Ti24 (A9XC2412).

  • Non collegare un filo con capocorda in ognuno dei morsetti del connettore Ti24.

Esempi di connessione

Esempio: schema elettrico dedicato allo scaricatore di sovratensione iPRD.

(1) Contatto di trasferimento remoto dello scaricatore di sovratensione iPRD: stato cartucce

(2) Contatto di segnalazione di guasto-sgancio iSD dell'interruttore iC60 o NG125 associato allo scaricatore di sovratensione iPRD

Esempio: schema elettrico dedicato ai seguenti scaricatori di sovratensione:

  • iQuick PRD

  • iQuick PF (con ausiliario remoto)

(1) Contatto trasferimento remoto dello scaricatore di sovratensione: stato cartucce

Esempio: schema elettrico dedicato agli scaricatori di sovratensione iPRF1 12.5r:

(1) Contatto trasferimento remoto dello scaricatore di sovratensione iPRF1 12.5r: stato scaricatore di sovratensione

(2) Contatto di segnalazione di guasto-sgancio iSD dell'interruttore NG125 associato allo scaricatore di sovratensione iPRF1 12.5r

Esempio: schema elettrico dedicato ai seguenti scaricatori di sovratensione:

  • PRD1 25r e PRD1 35r

  • PRD1 Master

(1) Contatto di trasferimento remoto dello scaricatore di sovratensione PRD1 25r e PRD1 35r o PRD1 Master: stato cartucce

(2) Contatto di segnalazione di guasto-sgancio iSD dell'interruttore ComPacT NSXm associato allo scaricatore di sovratensione PRD1 25r e PRD1 35r o PRD1 Master

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?