VIGED310022PT-04

Exemplo: exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada

Você pode usar a exclusão de injeção para monitorar dois alimentadores de entrada.
Se Então

  • D1 estiver fechado e

  • D2 estiver aberto

Ambos os dispositivos estarão ativos:

  • O dispositivo nº 1 monitora a isolação do sistema.

  • O dispositivo nº 2 monitora apenas a isolação da conexão do transformador 2 até D2.

  • D1 estiver aberto e

  • D2 estiver fechado

Ambos os dispositivos estarão ativos:

  • O dispositivo nº 1 monitora a isolação da conexão do transformador 1 até D1.

  • O dispositivo nº 2 monitora a isolação do sistema.

  • D1 estiver fechado e

  • D2 estiver fechado

  • O dispositivo nº 1 monitora a isolação do sistema.

  • O dispositivo nº 2 deve ser inibido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?