VIGED310022FR-04

Icônes d’information

Les icônes de la zone d’informations de l’afficheur à cristaux liquides indiquent le menu sélectionné et l’état de l’alarme d’isolement.

Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage des lignes avant la mise à jour du contenu
Icône Description
Menu principal
  • Résistance du réseau (en l’absence de défaut d’isolement)

  • Menu des paramètres de mesure

Menu du journal d’erreurs (IM20)
Menu et sous-menu de réglage des paramètres
Menu de sélection de la langue d’affichage
Identification du produit
  • Indication d’une alarme d’isolement

  • Indication d’une alarme d’isolement préventive

  • Indication d’une alarme transitoire

Vérifier le profilage des lignes IFL12H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?