VIGED310022IT-04

Smontaggio

  1. Scollegare i blocchi terminali dal dispositivo.
  2. Con un cacciavite piatto (≤ 6,5 mm) premere verso il basso il meccanismo di bloccaggio per rilasciare il dispositivo.
  3. Sollevare il dispositivo per estrarlo dalla guida DIN.
  4. Reinserire i blocchi terminali per assicurarsi che siano rispettate le posizioni corrette sul dispositivo (ved. Panoramica hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?