VIGED310022IT-04

Parametri di comunicazione

Prima di avviare una comunicazione con il dispositivo, configurare la porta di comunicazione Modbus. Per configurare i parametri di comunicazione, selezionare (Menu > Regolazioni > Modbus).

I parametri di comunicazione e i relativi valori consentiti e predefiniti sono i seguenti:

La seguente tabella è profilata. Verificare la profilatura delle righe prima di apportare modifiche.

Parametro Valore predefinito Valori consentiti
Indirizzo 1 1-247
Config. auto OFF
  • ON

  • OFF

Velocità di trasmissione 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Parità Pari
  • Nessuno

  • Pari

  • Dispari

Per modificare il valore del parametro, vedere Modifica dei parametri mediante il display.

Nella modalità punto-punto, quando il dispositivo è collegato direttamente a un computer, è possibile utilizzare l'indirizzo riservato 248 per comunicare con il dispositivo a prescindere dall'indirizzo interno del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?