VIGED310022IT-04

Spia accesa

Se la spia ON emette una luce rossa, è presente un errore nel sistema di potenza o nel dispositivo.

L'errore è uno dei casi seguenti:

  • interruzione del circuito a iniezione

  • verifica automatica non corretta

  • Errore del prodotto

  • Errore di sistema

  • capacità elevata (C > 60 μF (o > 150 μF con adattatore alta tensione))

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?