Localizzazione manuale di guasti di isolamento
È possibile utilizzare i dispositivi di localizzazione di guasti di isolamento mobili in caso di:
-
Localizzazione di guasti di isolamento su una linea di alimentazione non dotata di un localizzatore di guasti di isolamento oppure
-
Per semplificare la localizzazione di un guasto di isolamento su una linea di alimentazione
Il segnale immesso dal dispositivo non è compatibile con i dispositivi XPxx e XRM. Utilizzare l'iniettore XGR da 2,5 Hz.
Il termine "XPxx" si riferisce a "XP15, XP50 e XP100".
Fasi:
- Quando si verifica un guasto isolamento, collegare XGR al neutro (se non è presente, alla fase) e alla messa a terra.
- Collegare XPxx a XRM.
- Fissare i morsetti della configurazione XPxx e XRM a un cavo di iniezione accanto al dispositivo.
- Su XRM, toccare e tenere premuto il pulsante ON, regolare la sensibilità e tarare a un valore di riferimento di 18.
- Fissare i morsetti della configurazione XPxx e XRM su tutti
i canali e registrare i valori XRM su ciascun canale.
Se il valore registrato di un canale è più vicino al valore tarato, indica un guasto isolamento nel canale corrispondente o nel canale a valle (se presente).