VIGED310022PT-04

Parâmetros de comunicação

Antes de iniciar qualquer comunicação com o dispositivo, você deve configurar a porta de comunicação do Modbus. É possível configurar os parâmetros de comunicação selecionando (Menu > Configurações > Modbus).

Os parâmetros de comunicação e seus valores padrão e permitidos são os seguintes:

A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação das linhas antes de fazer quaisquer alterações.

Parâmetro Valor padrão Valores permitidos
Endereço 1 1...247
Config. auto DESLIGADO
  • LIGADO

  • DESLIGADO

Taxa de transmissão 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Paridade Par
  • Nenhuma

  • Par

  • Ímpar

Para modificar o valor do parâmetro, consulte Modificação de parâmetro usando o display.

No modo ponto a ponto, quando o dispositivo é conectado diretamente a um computador, o endereço reservado 248 pode ser usado para a comunicação com o dispositivo, independentemente do endereço interno do dispositivo,

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?