Modifica dei parametri mediante il display
Per ulteriori informazioni su come sono strutturati i menu, vedere Vigilohm IM10 menu e Vigilohm IM20 menu.
Per modificare il valore di un parametro, seguire uno di questi due metodi:
-
Selezionare una voce (valore più unità) in un elenco.
-
Modificare un valore numerico, cifra per cifra.
Per i parametri seguenti, è possibile modificare il valore numerico:
-
Data
-
Tempo
-
Password
-
Indirizzo Modbus (IM20)
Selezione di un valore di un elenco
Per selezionare un valore di un elenco, utilizzare i pulsanti di menu su e giù per scorrere i valori del parametro fino a raggiungere il valore desiderato, quindi premere OK per confermare il nuovo valore del parametro.
Modifica di un valore numerico
Il valore numerico di un parametro è composto da cifre e quello più a destra è selezionato per impostazione predefinita. Per modificare un valore numerico, utilizzare i pulsante menu come segue:
Salvataggio di un parametro
Dopo aver confermato il parametro modificato, si verifica una delle due azioni seguenti:
-
Se il parametro è stato salvato correttamente, la schermata visualizza Salvato, quindi torna al display precedente.
-
Se il parametro non è stato salvato correttamente, la schermata visualizza fuori intervallo e la schermata di modifica rimane attiva. Un valore è considerato fuori intervallo quando è classificato come proibito o quando sono presenti vari parametri interdipendenti.
Eliminazione di una voce
Per eliminare la voce del parametro corrente, premere il pulsante Esc. Viene visualizzata la schermata precedente.