VIGED310022IT-04

Panoramica hardware

IM10 e IM20 sono dotati rispettivamente di 3 e 5 blocchi terminali (identificatori da A a E).

A Blocco terminale collegamento iniezione
B Blocco terminale collegamento alimentazione ausiliaria
C Blocco terminale relè allarme isolamento
D Blocco terminale comunicazione Modbus (IM20)
E Blocco terminale ingresso inibizione iniezione (IM20)
F Pulsanti menu contestuale
G LED di stato
H LED allarme isolamento
I Sul display
J Pulsante Menu per passare al menu principale
K Pulsante Esc per tornare al menu precedente o eliminare la voce di un parametro
L Numero di serie
M Numero catalogo prodotto (IMD-IM10 o IMD-IM20)

Riferimenti commerciali dispositivo

Modello Riferimento commerciale
IM10 IMD-IM10
IM20 IMD-IM20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?