VIGED310022IT-04

Smontaggio

  1. Scollegare i blocchi terminali dal dispositivo.
  2. Inserire la lama di un cacciavite tra il fermo a molla e il dispositivo, e utilizzare il cacciavite come leva per sganciare il fermo.
    NOTA: Eseguire questa procedura per i 2 fermi a molla rimanenti.
  3. Rimuovere il dispositivo dalla piastra di montaggio.
  4. Reinserire i blocchi terminali per assicurarsi che siano rispettate le posizioni corrette sul dispositivo (ved. Panoramica hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?