VIGED310022IT-04

Montaggio

Prima di installare il dispositivo, controllare quanto segue:

  • La piastra di montaggio deve presentare uno spessore compreso tra 0,8 e 3,2 mm.

  • Tagliare un quadrato di 92 x 92 mm sulla piastra per poter installare il dispositivo.

  • Non è possibile collegare blocchi terminali all'unità.

  1. Inserire il dispositivo nella finestra tagliata nella piastra di montaggio inclinando leggermente in avanti il dispositivo.
  2. A seconda dello spessore della piastra di montaggio, inserire i 3 fermi a molla nelle fessure di fissaggio sul dispositivo come segue:
    Spessore piastra di montaggio Fessure di fissaggio da usare

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3,2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. Eseguire il cablaggio e inserire i blocchi terminali come illustrato nel rispettivo schema di cablaggio (vedere Schema di cablaggio) e in base al tipo di dispositivo interessato (vedere Panoramica hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?