VIGED310022IT-04

Panoramica dispositivo

Il dispositivo è un dispositivo di monitoraggio digitale dell'isolamento (IMD) per sistemi di potenza a bassa tensione non collegati a terra. Il dispositivo monitora l'isolamento di un sistema di potenza e segnala eventuali guasti all'isolamento appena si verificano.

IMD applica la tensione CA a bassa frequenza tra il sistema di potenza e la terra allo scopo di fornire un monitoraggio dell'isolamento accurato in applicazioni complesse. L'isolamento viene quindi valutato sulla base del valore di corrente generato. Questo metodo viene utilizzato per tutti i tipi di sistemi di potenza, CA, CC, combinati, rettificati, con un variatore di velocità ecc.

IM10 e IM20 forniscono le seguenti funzionalità:

  • Visualizzazione della resistenza di isolamento (R)

  • Rilevamento di guasti di isolamento conformemente a una soglia configurabile

IM20 forniscono le seguenti funzionalità:

  • Visualizzazione della capacità di dispersione (C) con impedenza associata (Zc)

  • Comunicazione mediante protocollo Modbus RS-485

  • Inibizione iniezione tramite ingresso logico

  • Registro guasto isolamento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?