VIGED310022IT-04

Relè isolamento allarme (Relè all. isol.

È possibile configurare la modalità del relè allarme isolamento in base allo stato dell'isolamento.

Per accedere alla configurazione, selezionare Menu > Regolazioni > Config I/O.

  • Parametro: Relè

  • Valori consentiti: FS / Std.

  • Predefinito FS

Il relè allarme isolamento è disattivato (diseccitato) nei casi seguenti:

  • Rilevamento guasto isolamento.

  • Malfunzionamento del prodotto.

  • Perdita accidentale della tensione ausiliaria dell'alimentatore.

  • Quando il guasto isolamento scompare, il relè allarme isolamento viene attivato per 3 secondi. Ciò semplifica la localizzazione del guasto quando si utilizza il metodo che prevede l'apertura a turno di ciascun interruttore. Poiché gli interruttori possono essere localizzati a una certa distanza dal dispositivo, il segnale acustico consente di individuare e localizzare il guasto da una certa distanza.

NOTA: Quando l'acquisizione relè allarme è disattivata, il relè allarme isolamento non viene attivato per 3 secondi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?