VIGED310022IT-04

Funzioni del dispositivo

Le funzioni supportate dipendono dal modello del dispositivo.
Funzione IM10 IM20
Misurazione e visualizzazione della resistenza di isolamento di sistemi senza messa a terra
Misurazione e visualizzazione di capacità di dispersione (C)
Calcolo dell'impedenza Zc associata a C
Registro guasto isolamento con indicazione di data e ora
Comunicazione mediante Modbus RS-485
Ingresso inibizione iniezione
Compatibilità con adattatori alta tensione
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?