VIGED310022IT-04

Esclusione iniezione

Applicabile a IM20.

L'esclusione dell'iniezione è utilizzata per garantire che più di un IM20 immetta un segnale nello stesso sistema.

IM20 immette una bassa frequenza nel sistema. Nei sistemi con varie linee di alimentazione in entrata, un solo IMD può immettere un segnale nel sistema.

L'esclusione dell'iniezione è gestita dall'ingresso inibizione di IM20, che è collegato ai contatti ausiliari degli interruttori.

L'ingresso inibizione iniezione può essere configurato per utilizzare un contatto NA (iniezione attivata quando il contatto è aperto e iniezione disattivata quando il contatto è chiuso) o un contatto NC (iniezione attivata quando il contatto è chiuso e iniezione disattivata quando il contatto è aperto). Il valore predefinito è NA.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?