VIGED310022FR-04

Témoin lumineux ON

Si le témoin lumineux ON est allumé en rouge, il y a une erreur sur le réseau électrique ou dans l’appareil.

Il peut s’agir des erreurs suivantes :

  • Interruption du circuit d’injection

  • Échec de l’autotest

  • Erreur produit

  • Erreur système

  • Dépassement de capacitance (max. C > 60 μF, ou > 150 μF avec un adaptateur haute tension)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?