VIGED310022FR-04

Démontage

  1. Déconnectez les borniers de l’appareil.
  2. Insérez la lame d’un tournevis entre le clip à ressort et l’appareil et faites levier pour libérer le clip à ressort.
    NOTE: Effectuez cette étape pour les 2 autres clips à ressort.
  3. Retirez l’appareil de la plaque de montage.
  4. Réinsérez les borniers en veillant à respecter les positions sur l’appareil (voir Vue d’ensemble du matériel).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?