VIGED310023PT-06

Tela do display do registro de falhas de isolação

Você pode exibir os detalhes de um evento de falha de isolação navegando até Menu > Registro.

As linhas da tabela abaixo são classificadas. Verifique a classificação das linhas antes de fazer quaisquer alterações.
1 Valor da falha de isolação ou porcentagem de carga gravada
2 Tipo de falha gravada:

  • falha de isolação

  • sobrecarga do transformador

  • superaquecimento do transformador

NOTA: Essas falhas são gravadas como registro principal.

3 Data e hora em que a falha apareceu
NOTA: Essas informações são armazenadas como registro principal.
4

Data e hora em que a falha desapareceu devido a qualquer um dos seguintes eventos:

  • Reconhecimento de falha de isolação ou do transformador

  • Desaparecimento da falha de isolação

  • Desaparecimento da sobrecarga do transformador

NOTA: Essas informações são armazenadas como registro secundário.

5 Número do evento exibido
6 Número total de eventos gravados

Use as setas para cima e para baixo para rolar pelos eventos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?