VIGED310023ZH-06

绝缘故障日志显示屏

您可以导航到菜单 > 日志查看绝缘故障事件的详细信息。

下表中的行已预填。在进行任何更改之前请检查行预填内容
1 记录的绝缘故障值或负载百分比
2 记录的故障类型:

  • 绝缘故障

  • 变压器过载

  • 变压器过热

注: 这些故障记录为主记录。

3 出现故障的日期和时间
注: 此信息存储为主记录。
4

由于以下任何一种事件导致故障消失的日期和时间:

  • 绝缘或变压器故障确认

  • 绝缘故障消失

  • 变压器过载消失

注: 此信息存储为辅助记录。

5 显示的事件编号
6 记录的事件总数

使用向上和向下箭头滚动显示事件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?