VIGED310023ES-06

Pantalla de visualización de registros de fallo de aislamiento

Puede visualizar los datos de un evento de fallo de aislamiento yendo a Menú > Registro.

The below table rows are profiled. Check row profiling before making any changes
1 Valor o porcentaje de fallo de aislamiento registrado
2 Tipo de fallo registrado:

  • fallo de aislamiento

  • sobrecarga de transformador

  • sobrecalentamiento de transformador

NOTA: Dichos fallos se registran como registro primario.

3 Fecha y hora en las que se produjo el fallo
NOTA: Esta información se almacena como registro primario.
4

Fecha y hora en las que desapareció el fallo debido a uno de los siguientes eventos:

  • Confirmación de fallo de aislamiento o fallo de transformar

  • Desaparición del fallo de aislamiento

  • Desaparición de la sobrecarga de transformador

NOTA: Esta información se almacena como registro secundario.

5 Número del evento mostrado
6 Número total de eventos registrados

Utilice los botones de flecha arriba o flecha abajo para desplazarse por los eventos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?