7IT02-0423-03

Sul display

È possibile configurare il contrasto e la luminosità e abilitare lo screen saver per il display.

Per accedere ai parametri del display del dispositivo, selezionare Menu > Regolazioni > Display.

I parametri di visualizzazione e i relativi valori consentiti e predefiniti sono i seguenti:

La seguente tabella è profilata. Verificare la profilatura delle righe prima di apportare modifiche.
Parametro Valore predefinito Valori consentiti
Contrasto 50% 10%-100%
Luminosità 100% 10%-100%
Screen saver OFF
  • ON

    Se si seleziona questo valore, il display si spegne dopo 5 minuti di inattività. Se si preme un pulsante qualsiasi, o con qualsiasi guasto, il display si spegne.

  • OFF

Per modificare il valore del parametro, vedere Modifica dei parametri mediante il display.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?