Signal für behobenen Isolationsfehler (Sign. Fehlerkorr.)
Sie können die Quittierung des Signals für einen behobenen Isolationsfehler gemäß der am Relais angeschlossenen Lasten einstellen.
Zur Vereinfachung der Behebung von Isolationsfehlern kann das Isolationsalarmrelais für 3 Sekunden erneut aktiviert werden, wenn das Isolationsniveau über den eingerichteten Ansprechwert ansteigt. So kann der Isolationsfehler leichter gefunden werden, wenn die Methode verwendet wird, bei der alle Leistungsschalter der Reihe nach geöffnet werden. Die Leistungsschalter können sich in einiger Entfernung vom Gerät befinden. Daher können Sie mit Hilfe des externen Signals den Isolationsfehler per Fernzugriff identifizieren und verorten.
Die zulässigen Werte für diesen Parameter lauten EIN und AUS. Der Standardwert lautet AUS.
Bei Systemkonfigurationen, in denen das Isolationsalarmrelais an einem externen Signalgerät angeschlossen ist (z. B. Hupen oder Leuchten), kehrt das Relais gemäß seiner Einrichtung in seinen normalen Zustand zurück, wenn der Isolationsalarm quittiert wird.
Signal für behobenen Isolationsfehler auf EIN eingestellt
Signal für behobenen Isolationsfehler auf AUS eingestellt