Signal de défaut d’isolement corrigé (Signal Déf. Corr.)
Vous pouvez régler l’acquittement du signal de défaut d’isolement corrigé suivant l’utilisation des charges connectées au relais.
Afin de faciliter la correction des défauts d’isolement, le relais d’alarme d’isolement peut être réactivé pendant 3 secondes lorsque le niveau d’isolement s’élève au-dessus du seuil configuré. Il est alors plus facile de localiser le défaut d’isolement par la méthode consistant à ouvrir tour à tour chacun des disjoncteurs. Les disjoncteurs pouvant être situés à une certaine distance de l’appareil, le signal externe vous permet d’identifier et de localiser le défaut d’isolement lorsque vous travaillez à distance.
Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont ON et OFF. La valeur par défaut est OFF.
Dans les configurations du système où le relais d’alarme d’isolement est raccordé à un appareil de signalisation extérieur (par exemple des avertisseurs sonores ou lumineux), les relais sont renvoyés à leur emplacement normal, en fonction de leur configuration, lorsque l’alarme d’isolement est acquittée.
Signal de défaut d’isolement corrigé réglé sur ON
Signal de défaut d’isolement corrigé réglé sur OFF