Anwendung (Anwendung)
Das Gerät wurde konzipiert und entsprechend getestet, um die Konformitätsanforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen, die überwacht werden können. Das Gerät erfüllt die Konformitätsanforderungen der folgenden Anwendungen:
-
Stromkreise: Industrielle oder Marineanwendungen, die Stromlasten und Leistungselektronik wie etwa drehzahlvariable Antriebe, Wechselrichter oder Gleichrichter umfassen.
-
Steuerkreise: Hilfssteuerkreise für den Antrieb von Stromversorgungsnetzen. Diese Schaltkreise enthalten empfindliche Lasten, wie z. B. SPS, Ein-/Ausgänge oder Sensoren.
-
Mittelspannungssystem: Anwendungen bis zu 33 kV mit kompatiblem Schneider Electric-Spannungswandler.
Um die Messleistung des Geräts für die jeweilige Anwendung zu optimieren, können Sie den Anwendungsparameter entsprechend der Art der Anwendung, in der das Gerät installiert ist, einstellen:
| Parameterwert | Anwendbare Modelle | Anwendung |
|---|---|---|
| Stromkr. (Werkeinstellung) | IM400N | Leistungskreise |
| Steuerkreis | IM400N | Steuerkreise |
| THR * | IM400THRN | Mittelspannungssystem |
Die folgenden Messwert-Parameter, die über das Menü Netzwerk aufgerufen werden können, werden entsprechend dem Wert Anwendung automatisch voreingestellt:
-
Filterungszeit
-
Fehlersuche
-
Adapter (V)
-
Frequenz
-
Einspeisung *
Unter typischen Bedingungen müssen diese Parameter nicht konfiguriert werden. In der folgenden Tabelle werden die gemäß dem Wert Anwendung voreingestellten Werte der Messwert-Parameter aufgelistet:
| Voreingestellte Werte | Wert Anwendung | ||
|---|---|---|---|
| Stromkr. | Steuerkreis | THR | |
| Filterungszeit | 40 s | 40 s | 20 s |
| Fehlersuche | Alarm | AUS | - |
| Adapter (V) | Keine | Keine | Keine |
| Frequenz | 50 Hz | Gleichspannung | - |
| Einspeisung * | - | - | 60 V |