Applicazione (Appli.)
Il dispositivo è stato progettato e testato per essere conforme a diverse applicazioni monitorabili. Il dispositivo è conforme alle applicazioni seguenti:
-
Circuiti di potenza: applicazioni industriali o marine che contengono carichi di potenza ed elettronica di potenza come variatori di velocità, inverter o rettificatori.
-
Circuiti di controllo: circuiti di controllo ausiliari utilizzati per azionare i sistemi di potenza. Questi circuiti contengono carichi sensibili come PLC, IO o sensori.
-
Sistema a media tensione: applicazioni fino a 33 kV con trasformatore di tensione Schneider Electric compatibile.
Per ottimizzare le prestazioni della misurazione del dispositivo in base all'applicazione, è possibile configurare il parametro dell'applicazione a seconda del tipo di applicazione sul è installato il dispositivo:
| Valore parametro | Modelli applicabili | Applicazione |
|---|---|---|
| Circ. pot. (predefinito) | IM400N | Circuiti di potenza |
| Circ. cont. | IM400N | Circuiti di controllo |
| THR * | IM400THRN | Sistema a media tensione |
I seguenti parametri di misurazione accessibili nel menu Rete vengono automaticamente predefiniti in base al valore Appli.:
-
Filtraggio
-
Individuazione
-
Adattatore V
-
Frequenza
-
Iniezione *
Non è necessario configurare questi parametri in condizioni tipiche. La tabella seguente contiene l'elenco dei valori predefiniti dei parametri di misurazione in base al valore Appli.:
| Valori predefiniti | Valore Appli. | ||
|---|---|---|---|
| Circ. pot. | Circ. cont. | THR | |
| Filtraggio | 40 sec. | 40 sec. | 20 sec. |
| Individuazione | Allarme | OFF | - |
| Adattatore V | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Frequenza | 50 Hz | CC | - |
| Iniezione * | - | - | 60 V |