7FR02-0423-03

Exigences de conformité aux normes de sécurité

Introduction

L’appareil est certifié SIL 2 et SIL 1 selon les normes CEI 61508: 2010 (sécurité fonctionnelle) et CEI 61557-15: 2014 (basé sur la norme CEI 61508, spécifique aux systèmes informatiques utilisant des dispositifs IMD et IFL).

Classification de la fonction de sécurité :

Fonction SIL

RIW (Remote Insulation Warning)

Utilisé avec des actionneurs redondants

SIL 2

RIW (Remote Insulation Warning) ou REDC (Remote Enabling/Disabling Command)

Utilisé avec un actionneur unique

SIL 1

Les modèles et références commerciales suivants sont certifiés :

Modèle Référence commerciale
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN

Champ d’application

Le certificat relatif à l’appareil et aux accessoires (adaptateurs de tension) est valable si l’installation et le câblage du système est conforme à la description fournie.

Configuration du produit

Pour se conformer aux exigences des normes de sécurité de fonctionnement, l’appareil doit être configuré en utilisant les paramètres suivants, accessibles en sélectionnant Menu > Réglages > Config. E/S :

Paramètre Description Valeur
Relais al. isol. Relais d’alarme d’isolement FS
Relais al. prév. Relais d’alarme d’isolement préventive Miroir
Entrée. Inhib. Entrée d’inhibition de l’injection N.O ou OFF
Acq. Inhib. Acquittement du signal d’inhibition ON
Acq. relais. al. Permet l’enclenchement des relais lors de l’acquittement de l’alarme. OFF
Signal. Déf. corr.. Permet un signal de 3 sec. lorsque le défaut d’isolement disparaît. OFF
Test av. relais Bascule les relais pendant l’autotest manuel. OFF

Pour des informations détaillées sur ces paramètres, voir Configuration des E/S.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.