Konformitätsanforderungen der Sicherheitsnormen
Einführung
Das Gerät ist nach IEC 61508: 2010 (Funktionssicherheitsstandard) und IEC 61557-15: 2014 (basierend auf IEC 61508, speziell für IT-Systeme mit IMD- und IFL-Geräten) SIL 2- und SIL 1-zertifiziert.
Klassifizierung der Sicherheitsfunktionen:
| Funktion | SIL |
|---|---|
|
RIW (Fernwarnung Isolation) Wird mit redundanten Stellgliedern verwendet |
SIL 2 |
|
RIW (Fernwarnung Isolation) oder REDC (Befehl Fernaktivierung/-deaktivierung) Wird mit einem Stellglied verwendet |
SIL 1 |
Die folgenden Modell- und Handelsbezeichnungen sind zertifiziert:
| Modell | Handelsbezeichnung |
|---|---|
| IM400N | IMDIM400N |
| IM400THRN | IMDIM400THRN |
Geltungsbereich
Die Zertifizierung des Geräts und des entsprechenden Zubehörs (Spannungsadapter) ist gültig, wenn Installation und Verdrahtung des Systems mit der jeweiligen Beschreibung übereinstimmen.
Produkteinrichtung
Um die Konformität mit den Anforderungen der Funktionssicherheitsstandards zu gewährleisten, muss das Gerät mithilfe der nachstehenden Parameter konfiguriert werden. Der Zugriff auf diese Parameter erfolgt durch Auswahl von :
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Isol. Al. Relais | Isolationsalarmrelais | Ausfallsicher |
| Vor- Al. relais | Isolationsvoralarmrelais | Spiegeln |
| Sp.- Eingang | Einspeisungshemmungseingang | N.O oder AUS |
| Anerkennen Hemmung | Quittierung des Hemmungssignals | EIN |
| Fehler rel. best. | Auslösung von Relais beim Quittieren von Alarmen zulassen | AUS |
| Sign. Fehlerkorr. Signal | Signal für 3 s zulassen, wenn Isolationsfehler verschwindet | AUS |
| Test m. Relais | Relais bei manuellem Autotest ein- und ausschalten | AUS |
Ausführliche Informationen zu diesen Parametern finden Sie unter E/A-Konfiguration.