IP-Netzwerkdienste
Beschreibung
Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen konfigurieren und die IP-Netzwerkdienste aktivieren.
Verfahren zur Konfiguration der IP-Netzwerkdienste
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1. |
Klicken Sie in der -Menüleiste auf . |
Das Menü wird geöffnet. |
2. |
Klicken Sie im Menü im Untermenü auf . |
Die Konfigurationsoptionen für die IP-Netzwerkdienste werden angezeigt. |
3. |
Geben Sie die Parameter HTTP/Web, HTTPS, Modbus TCP, ION-Durchleitung, Modbus TCP-Proxy (für Slave-Modus), Erkennung, DNS und SNMP-Portparameter ein. |
Die Portoptionen für die IP-Netzwerkdienste werden angezeigt. |
4. |
Klicken Sie auf . |
Die Porteinstellungen der IP-Netzwerkdienste des Link150-Gateways werden aktualisiert. |
Parameter der IP-Netzwerkdienste
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen |
---|---|---|
|
Ermöglicht die Festlegung der Portnummer des HTTP-/Webservers. |
1–65534 Standardeinstellung: 80 |
|
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des HTTPS-Diensts und die Festlegung der Portnummer des HTTPS-Servers. |
1–65534 Standardeinstellung: 443 |
|
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des Modbus/TCP-Diensts. |
1–65534 Standardeinstellung: 502 |
|
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des ION-Durchleitungsdiensts. |
Aktiviert Deaktiviert (Werkseinstellung) |
|
Ermöglicht es dem Modbus TCP-Master, Daten vom Slave des Link150-Gateways abzurufen. Dies gilt nur, wenn sich das Link150-Gateway im Slave-Modus befindet. |
Aktiviert Deaktiviert (Werkseinstellung) |
|
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des DPWS-Diensts. |
Aktiviert (Werkseinstellung) Deaktiviert |
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des Silent-Modus sowie die Festlegung der Portnummer. |
1– 65534 Standardeinstellung: 5357 |
|
|
Ermöglicht die Festlegung der Portnummer des DNS-Servers. |
1– 65534 Standardeinstellung: 53 |
|
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des SNMP-Diensts. |
Aktiviert Deaktiviert (Werkseinstellung) |
Ermöglicht Ihnen die Festlegung der Überwachungs- und Benachrichtigungsports. |
Überwachungsport:
Benachrichtigungsport:
|