DOCA0101FR-09

Modes de contrôle

@writer (10/2020): this topic is present in user guides: MTZ1 (DOCA0100EN) + MTZ2/3 (DOCA0101EN) + MicroLogic X (DOCA0102EN).

Présentation

Le mode de contrôle du disjoncteur est un paramètre MicroLogic X qui définit les moyens de contrôler les fonctions d'ouverture et de fermeture du disjoncteur.

Deux modes de contrôle sont disponibles : Manuel et Auto.

Le mode de contrôle manuel accepte uniquement les ordres provenant des organes suivants :

  • Les boutons mécaniques situés sur la face avant du disjoncteur

  • Le bouton-poussoir externe connecté aux déclencheurs voltmétriques MN/MX/XF.

  • Le bouton-poussoir de fermeture électrique BPFE.

Le mode de contrôle automatique comporte deux paramètres : Local ou A distance. Tous les ordres acceptés en mode Manuel sont acceptés en mode Auto, de même que les ordres émis par communication locale ou à distance :

  • Auto local : l'opérateur doit se rapprocher du disjoncteur pour établir la communication ; seuls les ordres émanant d'une source locale sont acceptés :

    • Logiciel EcoStruxure Power Commission via une connexion USB

    • EcoStruxure Power Device application avec Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT via une connexion Bluetooth Low Energy ou USB OTG

  • Auto : A distance : il n'est pas nécessaire que l'opérateur soit à côté du disjoncteur pour établir la communication, et les commandes sont acceptées uniquement si elles sont envoyées depuis une source distante via le réseau de communication.

NOTE: Le logiciel EcoStruxure Power Commission connecté via le réseau de communication peut être utilisé pour envoyer des commandes au disjoncteur.

Le réglage d'usine de mode de contrôle est Auto : à distance.

NOTE: Le mode de contrôle de l'interrupteur-sectionneur correspond au mode de contrôle Manuel des disjoncteurs. Pour commander un interrupteur-sectionneur par communication, il est possible d'utiliser un module d'E/S (IO). Consultez la référence Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation indiquée dans la section Documents à consulter au début du présent guide.

Fonctionnement selon le mode de contrôle configuré

Le tableau suivant résume les opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en fonction du mode de contrôle configuré :

Mode de contrôle

Type d'ordre et méthode d'envoi

Mécanique

Electrique

Via la communication

Bouton-poussoir

BPFE

Point à point (déclencheur voltmétrique)

Module IO

Afficheur FDM121

Logiciel EcoStruxure Power Commission (1)

EcoStruxure Power Device application + Digital Module Assistant de réenclenchement MasterPacT(2)

Réseau de communication

Afficheur FDM128

Journaux Web IFE/EIFE

Manuel

Auto : Local

(3)

Auto : A distance

(3)

(1) Via USB

(2) Via une connexion Bluetooth Low Energy ou USB OTG

(3) Selon le réglage d'entrée du module IO

Fonctionnement en mode de contrôle manuel

A Unité de contrôle MicroLogic X

B Module à port ULP

C Interface EIFE intégrée Ethernet

D Mécanisme du disjoncteur

Opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en mode de contrôle manuel :

  • 0 : bouton-poussoir d'ouverture mécanique

  • 1 : bouton-poussoir de fermeture mécanique

  • BPFE : bouton-poussoir de fermeture électrique

  • Boutons-poussoirs externes câblés par le client et connectés à :

    • XF : déclencheur voltmétrique de fermeture standard ou communicant à fonction diagnostic

    • MX : déclencheur voltmétrique d'ouverture standard ou communicant à fonction diagnostic

    • MN : déclencheur voltmétrique à manque de tension standard ou à fonction diagnostic

Fonctionnement en mode Auto : Local

A Unité de contrôle MicroLogic X

B Module à port ULP

C Interface EIFE intégrée Ethernet

D Mécanisme du disjoncteur

E Module d'application d'entrée/sortie IO

Opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en mode Auto : Local :

  • 0 : bouton-poussoir d'ouverture mécanique

  • 1 : bouton-poussoir de fermeture mécanique

  • BPFE : bouton-poussoir de fermeture électrique

  • Boutons-poussoirs externes câblés par le client et raccordés à :

    • XF : déclencheur voltmétrique de fermeture communicant à fonction diagnostic

    • MX : déclencheur voltmétrique d'ouverture communicant à fonction diagnostic

    • MN : déclencheur voltmétrique à manque de tension standard ou à fonction diagnostic

  • IO : avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur du module IO définie sur le mode de contrôle local

  • Logiciel EcoStruxure Power Commission : commande envoyée via la connexion USB

  • EcoStruxure Power Device application avec Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT :

    • Via la communication sans fil Bluetooth Low Energy

    • Via la connexion USB OTG

Fonctionnement en mode Auto : A distance

A Unité de contrôle MicroLogic X

B Module à port ULP

C Interface EIFE intégrée Ethernet

D Mécanisme du disjoncteur

E Module d'application d'entrée/sortie IO

Opérations d'ouverture et de fermeture disponibles en mode Auto : A distance :

  • 0 : bouton-poussoir d'ouverture mécanique

  • 1 : bouton-poussoir de fermeture mécanique

  • BPFE : bouton-poussoir de fermeture électrique

  • Boutons-poussoirs externes câblés par le client et raccordés à :

    • XF : déclencheur voltmétrique de fermeture communicant à fonction diagnostic

    • MX : déclencheur voltmétrique d'ouverture communicant à fonction diagnostic

    • MN : déclencheur voltmétrique à manque de tension standard ou à fonction diagnostic

  • IO : avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur du module IO définie sur le mode de contrôle à distance

  • Communication : commande à distance via une interface IFE, EIFE ou IFM.

Réglage du mode de contrôle

Le mode de contrôle Auto ou Manuel peut être défini comme suit :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Communication > Mode de contrôle > Mode.

  • Avec EcoStruxure Power Device application via Bluetooth Low Energy ou une connexion USB OTG.

Le mode de contrôle peut être réglé sur Local ou A distance comme suit :

  • Lorsque le module IO est utilisé avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur, le mode local ou à distance est défini uniquement par le commutateur de choix du mode de contrôle câblé sur l'entrée numérique I1 du module IO.

  • Lorsque le module IO n'est pas utilisé avec l'application prédéfinie Fonctionnement du disjoncteur, le mode local ou à distance peut être réglé :

    • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission via une connexion USB.

    • Avec EcoStruxure Power Device application via Bluetooth Low Energy ou une connexion USB OTG.

    • Avec l'afficheur FDM121 connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X via le système ULP.

NOTE:
  • Le mode de contrôle local ou à distance ne peut pas être réglé sur l'écran d'affichage MicroLogic X.

  • Lorsque le mode Auto est défini, l'option "local" ou "à distance" dépend du dernier réglage effectué.

Affichage du mode de contrôle

Le mode de contrôle (Manuel, Auto : local ou Auto : à distance) peut être affiché :

  • Sur l'écran d'affichage MicroLogic X, dans Accueil > Configuration > Communication > Mode contrôle > Mode

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission via une connexion USB

  • Avec EcoStruxure Power Device application via une connexion Bluetooth Low Energy ou USB OTG

  • Dans les pages Web IFE/EIFE

  • Par un contrôleur distant via le réseau de communication.

Evénements prédéfinis

La modification du réglage du mode de contrôle génère les événements suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1002 (4098)

Mode manuel activé

Fonctionnement

Basse

0x1004 (4100)

Mode local activé

Fonctionnement

Basse

0x0D0D (3341)

Config. incompatible IO et CU - Sélection du mode Local/Remote

Configuration

Moyenne

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x0D0D (3341)

Config. incompatible IO et CU - Sélection du mode Local/Remote

Corrigez l'erreur de configuration avec EcoStruxure Power Commission :

  • Si vous souhaitez que le mode L/R (local/à distance) soit contrôlé par le module IO, connectez un module IO avec l'affectation du mode L/R.

  • Si vous ne souhaitez pas que le mode L/R (local/à distance) soit contrôlé par le module IO, connectez un module IO sans affectation du mode L/R.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?