Détrompeur
Description
Le détrompeur évite l'installation d'un appareil MasterPacT MTZ2/MTZ3 dans un châssis aux caractéristiques incompatibles.
Le détrompeur offre 35 combinaisons sélectionnables afin qu'un appareil ne puisse être monté que dans un châssis présentant la même combinaison.
Accessoire
L'utilisation d'un détrompeur est optionnelle. Un seul détrompeur est nécessaire par appareil.
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE35465
Emplacement du détrompeur
Le schéma qui suit montre l'emplacement des deux parties du détrompeur, sur le châssis et l'appareil respectivement .

La combinaison sélectionnée sur le châssis doit correspondre à celle choisie sur l'appareil (voir le tableau suivant). Par exemple, la combinaison ABCD sur le châssis correspond à la combinaison 567 sur l'appareil.
La partie du détrompeur située sur le châssis est numérotée A, B, C, D, E, F, G.
La partie du détrompeur située sur l'appareil est numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Combinaisons recommandées
Les combinaisons recommandées sont les suivantes :
|
Combinaison sur le châssis |
Combinaison sur l'appareil |
Combinaison sur le châssis |
Combinaison sur l'appareil |
|---|---|---|---|
|
ABCD |
567 |
BCDE |
167 |
|
ABCE |
467 |
BCDF |
157 |
|
ABCF |
457 |
BCDG |
156 |
|
ABCG |
456 |
BCEF |
147 |
|
ABDE |
367 |
BCEG |
146 |
|
ABDF |
357 |
BCFG |
145 |
|
ABDG |
356 |
BDEF |
137 |
|
ABEF |
347 |
BDEG |
136 |
|
ABEG |
346 |
BDFG |
135 |
|
ABFG |
345 |
BEFG |
134 |
|
ACDE |
267 |
CDEF |
127 |
|
ACDF |
257 |
CDEG |
126 |
|
ACDG |
256 |
CDFG |
125 |
|
ACEF |
247 |
CEFG |
124 |
|
ACEG |
246 |
DEFG |
123 |
|
ACFG |
245 |
||
|
ADEF |
237 |
||
|
ADEG |
236 |
||
|
ADFG |
235 |
||
|
AEFG |
234 |