0613IB1314-09

Registro de sucesos de protección

Descripción general

El sistema almacena los sucesos relacionados con el administrador de protección (disparos, alarmas) en el archivo número 20.

Este archivo se compone de 100 registros y cada registro está formado por nueve registros.

Encabezado de archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del encabezado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x26AB

9900

LE

-

-

INT16U

-

P/H

Estado del archivo:

0x0000 = archivo desactivado

0xFFFF = archivo activado (ajuste de fábrica)

0x26AC

9901

L

-

-

INT16U

-

P/H

Tipo de archivo:

20 = registro de sucesos de protección

0x26AD

9902

L

1

-

INT16U

-

P/H

Tamaño de un archivo = 100 registros

0x26AE

9903

L

1

-

INT16U

-

P/H

Tamaño de un registro = 9 registros

0x26AF

9904

L

-

-

INT16U

1

P/H

Modo de rellenado de archivo:

0 = circular

Estado del archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del estado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x26BB

9916

L

1

-

INT16U

-

P/H

Tamaño de un archivo = 100 registros

0x26BC

9917

L

1

-

INT16U

-

P/H

Tamaño de un registro = 9 registros

0x26BD

9918

L

1

-

INT16U

-

P/H

0x0000 = archivo correcto

0x000A = tamaño de registro menor al esperado

0x0014 = tamaño de registro mayor al esperado

0x001E = memoria insuficiente

0x00FA = error interno

0x00FD = tabla de asignación dañada

0x00FE = configuración cero

0x00FF = configuración no válida

0xFC00 = número de archivo no válido

0xFD00 = número de registro no válido

0xFE00 = archivo no admitido

0xFF00 = no se puede asignar el archivo

0x26BE

9919

L

1

-

INT16U

0–100

P/H

Número de registros en el archivo

0x26BF

9920

L

1

-

INT16U

0–8000

P/H

Número de secuencia del primer registro del archivo (el más antiguo)

0x26C0

9921

L

1

-

INT16U

0–8000

P/H

Número de secuencia del último registro del archivo (el más reciente)

0x26C1-0x26C3

9922– 9924

L

-

-

DATE

-

P/H

Fecha de restablecimiento del último archivo.

Ajuste de fábrica = 0x8000 0x8000 0x8000

Registro de sucesos de protección

En la tabla siguiente se muestra el formato de un registro del registro de sucesos de protección.

Registros

Tipo

Bits

Descripción

1-4

XDATE

-

Fecha del suceso

5

INT16U

-

Número de suceso: Código de alarma o Código de disparo

6

INT16U

-

Características de suceso para registro de sucesos de protección (1)

7

INT16U

0-7

1 = suceso del tipo superior

2 = alarma del tipo inferior

3 = alarma del tipo mínimo

4 = alarma del tipo máximo

5 = alarma del tipo surtido

8-11

1 = inicio de un suceso

2 = fin de una alarma

12-15

Las alarmas 1100-1106 tienen una prioridad 3. Para las otras alarmas, el valor que contienen estos 4 bits representa la prioridad vinculada con el suceso (si es aplicable y en función de la configuración de la alarma).

8

INT16U

-

Registro de registro asociado a una alarma (2)

9

INT16U

-

Registro de acción asociado a una alarma (2)

(1) Para los números de suceso 1000-1004, los datos son el valor de la corriente de defecto interrumpida por el interruptor automático.

Para el resto de los sucesos de protección, este valor se fuerza en 32768.

(2) Los registros 8 y 9 son una copia de los registros de configuración de alarma en el momento en que se produjo el suceso. Estos registros dependen totalmente de la configuración del usuario. Para los eventos 1100-1106, estos registros se fuerzan en 32768.