DOCA0284ES-03

Introducción a la solución de problemas

Presentación

Esta parte contiene información para resolver problemas en un sistema en funcionamiento. Se presupone que el sistema se ha instalado correctamente y que se han llevado a cabo correctamente todas las pruebas de puesta en servicio. Las operaciones de solución de problemas se describen en los apartados siguientes:

  • Funcionamiento del chasis

  • Disparo inesperado

  • Operaciones de control mecánico

  • Operaciones de control eléctrico

  • Operaciones de control desde la pantalla FDM121

  • Operaciones de control desde las páginas web IFE/EIFE

  • Operaciones de control desde la red de comunicación

Modelo de capas

Para la solución de problemas del aparato, es útil tener presente un modelo de capas. Hay tres capas:

  • Red de comunicación

  • Comunicación directa

  • Eléctrica

  • Mecánico

El esquema siguiente muestra las capas del aparato:

Red de comunicación

Comunicación directa

Sistema eléctrico

Sistema mecánico

Si las acciones de solución de problemas de una capa no dan resultado, vaya a la capa siguiente, y así hasta llegar a la capa mecánica. Si no el problema no se resuelve tras solucionar los problemas de la capa mecánica, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Mantenimiento del aparato

Schneider Electric recomienda un programa de mantenimiento preventivo para garantizar que los aparatos mantengan las características operativas y técnicas especificadas en los catálogos durante su vida útil. El mantenimiento debe realizarlo personal formado y cualificado.

Para obtener información sobre el programa de mantenimiento preventivo y los procedimientos de mantenimiento, consulte DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC Interruptores automáticos con MicroLogic Active unidad de control - Guía de mantenimiento en Documentos relacionados al principio de esta guía.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?