DOCA0284ES-03

Enclavamiento del chasis en posición desenchufado

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

El chasis se puede enclavar en la posición desenchufado. La manivela no se puede insertar cuando el chasis está enclavado en la posición desenchufado.

El chasis se puede enclavar en la posición desenchufado:

  • Mediante un máximo de tres candados con una armella de 5-8 mm de diámetro.

  • Mediante cerraduras opcionales

Se pueden usar cerraduras además de los candados.

El enclavamiento del chasis mediante candado se puede realizar siempre y no necesita ningún accesorio.

Enclavamiento del chasis VSPD mediante el accesorio de cerradura

El enclavamiento del chasis mediante el accesorio de cerradura se puede realizar con:

  • Una cerradura

  • Dos cerraduras con llaves idénticas o diferentes

Se pueden instalar los tipos siguientes de cerraduras:

Cerradura Ronis

Cerradura Profalux

Cerradura Castell (cerradura no suministrada)

Cerradura Kirk (cerradura no suministrada)

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE56768.

Enclavamiento del chasis con candados

Paso

Acción

1

Compruebe que el indicador del chasis esté en la posición de desconexión.

2

Extraiga la lengüeta de cierre.

3

Inserte los candados en el tirador y ciérrelos.

4

Compruebe que la manivela no se pueda insertar en la inserción de la manivela.

Desenclavamiento del chasis con candados

Paso

Acción

1

Retire los candados.

El tirador se retrae.

2

Compruebe que la manivela se pueda insertar en la inserción de la manivela de enchufado.

Enclavamiento del chasis con cerraduras

Para los chasis equipados con dos cerraduras, basta con utilizar una llave para enclavar el chasis en la posición desenchufado.

Paso

Acción

1

Compruebe que el indicador del chasis esté en la posición de desconexión.

2

Gire la llave hacia la izquierda para bloquear el chasis.

3

Retire la llave.

4

Compruebe que la manivela no se pueda insertar en la inserción de la manivela.

Desenclavamiento del chasis con cerraduras

Para los chasis equipados con dos cerraduras, se deben insertar ambas llaves en las cerraduras para desenclavarlos.

Paso

Acción

1

Ponga la llave en la cerradura.

2

Gire la llave hacia la derecha para desenclavar el chasis.

NOTA: La llave permanece cautiva en la cerradura.

3

Compruebe que la manivela se pueda insertar en la inserción correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?