DOCA0284ES-03

Rearme del interruptor automático

@experts: Topic shared between DOCA0284, DOCA0285 and DOCA0266; indicate if comments do not apply to both guides

Condiciones de rearme

Tras un disparo, se debe rearmar el interruptor automático antes de cerrarlo.

El rearme se puede realizar en todos los modos de control.

Restablecer el interruptor automático

El interruptor automático se puede rearmar de distintas maneras, según su configuración y sus accesorios:

Tipo de rearme

Accesorios

Acción de rearme

Mecánica con el botón de rearme después de defecto azul

Pulse el botón de rearme después de defecto azul de la parte frontal del interruptor automático. Siempre se puede realizar esta acción de rearme. Al pulsar el botón de rearme después de defecto azul se rearma el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE, lo que permite cerrar el interruptor automático.

Automática (opción de restablecimiento automático RAR)

  • Bobina de cierre XF

  • Motorreductor MCH

Tras un disparo, el restablecimiento automático RAR permite cerrar el interruptor automático sin tener que pulsar el botón de rearme después de defecto azul. Con esta opción es obligatorio el uso de la bobina de cierre XF.

El indicador mecánico y el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE permanecen en la posición de defecto detectado.

Para rearmar el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE y el testigo mecánico, pulse el botón de rearme después de defecto azul.

Eléctrica con botón pulsador externo

  • Botón pulsador externo conectado por el cliente

  • Restablecimiento eléctrico a distancia RES

  • Bobina de cierre XF

  • Motorreductor MCH

Pulse el botón pulsador externo, que está conectado al rearme eléctrico a distancia RES a través del bornero del cliente.

Con esta opción es obligatorio el uso de la bobina de cierre XF.

El restablecimiento eléctrico a distancia RES restablece el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE y el testigo mecánico, y permite el cierre del interruptor automático.

NOTA: El restablecimiento eléctrico a distancia RES no es compatible con la opción SDE2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?