DOCA0284ES-03

Enclavamiento de puerta VPEC

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Descripción

Con el enclavamiento de puerta:

  • La puerta del equipo está bloqueada y no se puede abrir cuando el interruptor automático seccionable está en la posición de conexión o de prueba.

  • La puerta del equipo se puede abrir si el interruptor automático seccionable está en la posición de desconexión.

  • La puerta del equipo se puede cerrar con el interruptor automático seccionable en cualquier posición.

Accesorio

El accesorio de enclavamiento de puerta VPEC es un accesorio opcional montado en el lado izquierdo o derecho del chasis. Cada chasis requiere un enclavamiento de puerta.

Para obtener información sobre la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: NVE35519.

Bloquear la puerta del equipo

Paso

Acción

1

Cierre la puerta del equipo.

2

Ponga el interruptor automático en la posición de prueba o conexión.

3

Compruebe que la puerta del equipo esté bloqueada.

Desbloqueo de la puerta del equipo

Paso

Acción

1

Ponga el interruptor automático en la posición de desconexión.

2

Compruebe que la puerta del equipo esté desbloqueada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?